공항, 슈퍼마켓, 기차역에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다: 캘리포니아에 있는 Drop Water의 음료 자판기. 고객은 드롭 스테이션에서 터치 디스플레이를 통해 음료를 선택한 다음 퇴비화 가능한 맞춤형 용기를 받을 수 있습니다. 내용물: 수돗물은 판매 시점에 여과되고 향이 첨가되며, 선택에 따라 카페인이 함유되거나 특정 온도가 정해져 있습니다. Drop Water는 새로운 자판기를 통해 셀프 서비스 키오스크를 미니 병입 공장으로 사용하여 병입 공정을 분산하고 있습니다. 따라서 기존의 생수 공급업체보다 훨씬 더 환경 친화적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 채워진 병을 운반할 필요가 없기 때문입니다.
자판기의 핵심은 음료를 생산하고 분배하는 리니어 로봇입니다. 이 로봇은 이를 위해 에너지와 데이터를 공급받습니다. 에너지 체인을 사용했음에도 불구하고 프로토타입에서는 케이블이 고장났습니다. 케이블이 매 사이클마다 느리게 회전하고 1,000 사이클 후에 뒤틀린 것으로 나타났습니다. 두 번째 문제는 하네스에 있었습니다. 개별 구성 요소를 지속적으로 구매, 절단, 수정하고 최종적으로 조립해야 하는 번거로움을 피하기 위해 회사는 바로 연결할 수 있는 작동하는 솔루션이 필요했습니다.