다니엘 프라흐트는 아버지와 할아버지에 이어 3대째 헤센주 오버젠트에서 회사를 운영하고 있습니다. 현재 이 가족 기업에는 22명의 직원이 근무하고 있으며 그 수는 계속 증가하고 있습니다.
식탁과 이동식 조리대를 결합한 새로운 가구에 대한 아이디어는 그의 집안에서 탄생했습니다. 젊은 발명가의 작은 아파트에는 주방이 있었지만 갓 조리한 음식을 준비할 수 있는 호브가 없었습니다. 목표는 소형 아파트를 위한 시각적으로 우아한 솔루션을 만드는 것이었습니다. 오버젠트처럼 시골뿐만 아니라 무엇보다도 주거, 업무, 식사가 차지하는 면적이 점점 더 줄어들고 있는 도시에서도 마찬가지입니다. 그 결과 생활 공간과 주방이 점점 더 합쳐지고 있습니다. 그 결과 수납공간이 넉넉한 기능성 가구에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
그래서 다니엘 프라흐트는 가족 사업에서 자신의 걸작인 SQR(영어 단어 "square")을 개발했습니다. SQR은 높이 조절이 가능하고 확장 가능한 132cm x 132cm 정사각형의 리빙 아일랜드입니다. 접으면 테이블이나 바처럼 사용할 수 있고, 펼치면 인덕션 호브가 있는 주방으로 사용할 수 있습니다. 큐브 안으로 조용히 미끄러져 들어가는 가전제품 연결부와 서랍 수납공간은 조리대 아래에 숨겨져 있습니다. 따라서 공간 절약 기술은 생활 공간 디자인에 새로운 역량을 창출합니다.
하지만 이 개념을 실행에 옮기기 전에 세부 사항을 명확히 해야 했습니다. 다니엘 프라흐트는 SQR에 최대한 많은 수납 공간을 확보하기 위해 서랍에 적합한 가이드를 찾았습니다. 일반적인 롤러 가이드는 공간을 너무 많이 차지하고 심플하고 우아한 디자인에 대한 요구 사항을 충족하지 못했기 때문에 당시 야심 찬 목수였던 그는 대안을 찾아 나섰습니다.
또 다른 문제는 케이블 라우팅이었습니다. 이는 SQR에 전원을 공급하는 케이블이 호브를 정기적으로 올리고 내리고(통합 높이 조절 장치를 통해 76~116cm 사이에서 높이를 조절할 수 있음) 연장하는 과정에서 움직이기 때문입니다. 코르크 스크류 효과로부터 케이블을 보호하려면 케이블을 안전하게 이동해야 합니다.