필요했던 것: 후면 삼각형의 DW 링크 하부 로커에 있는 금속 깊은 홈 볼 베어링을 대체하는 플레인 베어링
요구 사항: 내마모성, 먼지, 습기 및 진동에 민감하지 않음, 유지보수가 필요 없음, 가벼운 무게
적용 분야: 자전거 산업, 산악 자전거 기술, 풀 프레임 구조
캘리포니아의 산악 자전거 제조업체인 ibis는 2013년부터 igus® 의 베어링을 전체 프레임에 사용하고 있습니다. 이 베어링은 오리지널 리플리 트레일 자전거 모델에 처음 사용되었으며 현재 모든 ibis 풀 서스펜션 프레임에 사용되고 있습니다.
사진: Ibis Cycles
문제
모든 조인트와 마찬가지로, ibis는 원래 DW-Link 리어 트라이앵글의 하부 로커에 밀폐형 깊은 홈 볼 베어링을 설치했습니다. "이는 고객이 항상 원하던 것이었다고 ibis의 수석 엔지니어인 콜린 휴즈(" )는 설명합니다. "하지만 하중이 가장 높은 피벗 포인트 중 일부는 20도 미만으로 움직이고 있었습니다. 어떤 품질의 볼 베어링을 사용하든 상관없어 보였습니다. 항상 조기에 삐걱거리는 느낌이 들기 시작했습니다." 그래서 낮은 회전에서 롤러 베어링보다 높은 힘을 더 잘 견딜 수 있는 플레인 베어링으로 교체하는 것이 합리적이라고 생각했습니다.
솔루션
ibis는 iglidur® 플레인 베어링을 선택했습니다. 이전 모델에 비해 무게가 80g줄었고, 강성이 향상 되었으며, 건식 작동 덕분에 유지보수가0으로줄었습니다. 그러나 가장 중요한 변화의 기준은 향상된 내구성이었습니다: "igus® 베어링이 장착된 새로운 프레임이 출시된 첫해에 유지보수를 위해 프레임을 분해한 고객들로부터 피드백을 받았습니다", 휴즈는 회상합니다. 영국에서 몇 건을 받았는데, 자전거 소유주들은 베어링이 얼마나 잘 견디는지 만족스러워했습니다. "우리 프레임은 업계에서 가장 가볍고 튼튼하기 때문에 최근의 개발이 그 가치를 입증했다고 생각합니다. 앞으로 더 많은 기업들이 경쟁력을 유지하기 위해 igus® 베어링을 사용할 것입니다."
2년이 넘는 기간 동안 엔듀로 팀은 단 한 건의 부싱도 부러뜨리지 않았습니다.
로빈 월너
이비스 자전거 엔듀로 레이스 팀
엔듀로 레이싱 팀과 함께하는 지구력 테스트
로빈 월너는 2014년부터 이비스 엔듀로 레이싱 팀에서 라이딩을 하고 있습니다. 2019년에는 엔듀로 월드 시리즈 세계 랭킹 11위를 기록했습니다. 2018년에는 EWS에서 3번의 톱 10 피니시를 달성하고 손 부상으로 시즌이 종료되기 전까지 한동안 세계 랭킹 2위에 오르는 등 최고의 한 해를 보냈습니다.
숙련된 라이더인 월너는 특히 자전거에 대한 조정 능력이 뛰어납니다. 이구스 컴포넌트(® )로 교체하기 시작했을 때 그는 처음엔 회의적이었습니다. "플라스틱이 자전거에 가해지는 힘을 견디지 못할까 봐 걱정했죠", Wallner는 회상합니다. "흙, 물, 거친 지형의 하중을 견딜 수 있을지 확신할 수 없었죠."
사진: 이비스 사이클, igus® SE & Co. KG
하지만 iglidur® 부싱으로 바꾼 이후, 그의 Ripmo V2는 까다로운 산악 지형에서도 매우 견고하다는 것이 입증되었습니다. "2년이 넘는 기간 동안 우리 엔듀로 팀은 부싱이 단 한 번도 파손된 적이 없다고 Wallner는" 말합니다. "생각했던 것보다 훨씬 더 잘 견딥니다. 또한 이전에 사용했던 베어링보다 가볍고 유지보수도 훨씬 쉬워졌습니다."
월너는 세계 최고의 라이더 중 한 명으로, 그들을 위해 개발되었습니다. "모든 산악자전거 기술은 속도에 중점을 두고 경주용으로 개발된다고 이구스® 미국 서부 지역 영업 매니저 매트 플로이드(" )는 말합니다. "그러나 대부분의 기술은 레크리에이션 라이더가 사용합니다." 또한 자전거의 수명이 길고 유지보수가 필요 없는 가벼운 베어링을 자전거에 장착하는 것도 만족스러울 것입니다.
추가 정보
MTB에서의 iglidur® 리어 트라이앵글, 포크, 시트포스트 등 - 산악자전거의 iglidur® 플레인 베어링 적용 분야