igus hat Rundtischlager teilbar gemacht2015-06-11
Normalerweise werden Lager bei der Montage über eine Welle geschoben und dann platziert. Bei Mittel- oder Stützlagern ist dies jedoch nicht ohne weiteres möglich, da die Welle bereits beidseitig fixiert ist. Bei einem Kunden des motion plastics-Spezialisten igus bestand der Bedarf, ein Rundtischlager teilbar auszuführen, um somit ohne viel Aufwand das Lager an Ort und Stelle montieren zu können. Die bekannten iglidur PRTs von igus sind Rundtischlager, die zwischen Innen- und Außenring aus Aluminium eine schmierfreie Gleitfolie besitzen, die die Reibung der beiden Ringe gegeneinander minimiert. Aus der Kundenanfrage heraus wurde nun ein ‚geteiltes‘ PRT entwickelt. „Bei dieser Neuentwicklung wurde das iglidur PRT so konstruiert, dass es beispielsweise um ein Rohr oder eine Welle herum gelegt und anschließend wieder in seine Ringform geschlossen werden kann“, erklärt Gerhard Baus, Prokurist Gleitlager bei igus. „Die Bewegung zwischen Innen- und Außenring kann anschließend in der gewohnten Weise durchgeführt werden.“ |