배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)
Roof tile factory 매우 악조건에서 사용됩니다. 타일 분진이 실제로 모든 물체에 달라 붙음. 팔레트 작업 로봇에 다차원 에너지 공급 장치를 장착한 후에는 구동 시간이 상당히 증가하였습니다.

지붕 타일 생산용 다차원 에너지 공급장치

지붕 타일 생산에서 발생하는 핀 분진은 모든 기계와 설비에 침투합니다. 그래도 생산을 계속해야 합니다. 팔레트 작업에서 긴 사이클 시간을 주기위해 다차원 에너지 공급 장치를 일년 이상 사용하였습니다. 이러한 장치는 처음부터 열악한 환경에서 시험하고 입증하였습니다. 로봇의 홀딩 시간이 향상되었습니다.

"우리는 기계와 플랜트를 모두 한 기계제작업체로부터 구입하였습니다. 따라서 우리는 사용할 부품에 영향을 주지 않습니다”고 Straubing에 있는 지붕타일 제작공장 Dachziegelwerk Jungmeier GmbH & Co. 의 선임 전기엔지니어 Andreas Wals가 말했습니다. "" 유지보수 및 수리 작업 중에 두 로봇의 에너지 공급 장치를 교체하였습니다. 최초에 적용된 솔루션은 현장의 열악한 환경에 견디지 못하였습니다. 그리고 이렇듯 경제적으로 어려운 시기에 기계가 고장나는 것을 감당할 수 없습니다. "
특별히 로봇용으로 개발된 다차원 이동 에너지 공급 장치 Triflex® R가 Jungmeier에서 1년 이상 운용되고 있습니다. 비록 6번째 축과 같은 복잡한 운동에서도 적용 능력이 탁월하여 최고의 제품이 되었습니다. igus® GmbH, Cologne의 제품은 시험을 거쳐 입증되었습니다. 폐쇄형 'TRC' 버전은 거친 타일 분진에 영향을 받지 않습니다. "우리의 생산활동은 아침 5시부터 밤 22시까지 2교대로 수행됩니다. 필수적인 수리작업은 야간이나 주말에 수행해야 합니다. 기계가 고장나는 것을 크게 줄이면 이렇듯 비용이 많이드는 방법은 사라지게 될 것입니다”라고 이것에 만족한 Andreas Wals가 언급했습니다.

전통을 가진 업체

지붕 파일 회사 Dachziegelwerk Jungmeier GmbH & Co. KG는 180년 이상 운영되고 있습니다. 독일 Straubing에서는 기원전 무렵에 로마인이 운영한 벽돌 가마 위치에서 1820년에도 가내 공업이 발견되었습니다. 약 200명의 직원이 이 곳에서 일을 하며 연간 작업 개수는 5천만개를 기록합니다. "우리는 전적으로 크레이 지붕 타일만을 생산합니다”고 Andreas Wals가 말했습니다. "그 밖에 우리는 한 가구 및 두 가구 주택의 지붕 약 15,000개를 안전하고 신뢰할 수 있으며 환경 친화적인 방법으로 설비할 수 있습니다. "

Straubing에서 6개의 컨베이어 라인을 가동하는 5개의 공장에서 다양한 악세서리뿐만 아니라 10가지 기본 모델을 생산합니다. "우리 관리자들은 조기에 적절한 시기를 인식하고 기계 분야에 투자를 하여 최신 기술을 적용한 제품을 생산하고 극심한 경쟁속에서도 우리의 위치를 지켜왔다”고 Andreas Wals가 언급하였습니다.

타일 팔레트 작업에 로봇 2대가 이용됩니다. 로보트 팔이 매번 벨트에서 타일을 들어올려 180 °를 돌아서 8개 또는 10개 팩으로 쌓는다. 작업 속도는 2 m/s입니다. 이동 거리는 약 60 cm 입니다. 공기가 타일 먼지로 탁해집니다. "우리는 다른 제작업체의 여러 가지 Energy Chain과 튜브 패킷까지도 사용하였으나 그들은 모두 시험을 통과하지 못했습니다. 격심한 운동 및 짧은 사이클 시간으로 인하여 그들은 단기간 내에 찟어지는 것이 당연합니다. 그 외에 열악한 환경 상당한 수선을 해야 할 정도로 케이블은 여러 번 멍들게 됩니다; reports Andreas Wals. " Triflex®을 설치한 후 두 로보트의 대기시간 R은 최소한 3배로 늘어나며 따라서 어떠한 경우에라도 투자한 것에 대하여 우리는 기술적으로 그리고 경제적으로 그 대가를 받게 됩니다. "
Roof tile factory 매우 악조건에서 사용됩니다. 타일 분진이 실제로 모든 물체에 달라 붙음. 팔레트 작업 로봇에 다차원 에너지 공급 장치를 장착한 후에는 구동 시간이 상당히 증가하였습니다.
Roof tile factory 지붕 타일 생산에 이용되는 견고한 triflex® R 체인
다차원 에너지 공급 장치는 길이가 약 1미터이며 전기 케이블과 진공 케이블로 채워집니다. 추가 가이드 없이 광섬유 로드로 처리합니다. 필요한 경우 이러한 목적으로 제공되는 개구를 통해 통합할 수 있습니다. "새로운 기술에 대한 우리의 운영 경험은 아주 양호한 것으로 따라서 우리는 다른 7개의 로보트에 대한 지원을 제공하고 있습니다. 전기 기술자는 다음과 같이 지적합니다:“실제로 사이클 시간과 그에 따른 마모는 훨씬 작지만 더 긴 홀딩 시간을 원합니다.”

Triflex와 같이® R은 모듈형으로 설계되어 개별 링크는 어떤 문제도 없이 교환될 수 있습니다. 충격에 강하고, 먼지가 쌓이지 않고, 견고하고, 내구력이 강하며, 찌꺼기로부터 보호되는 우수한 기계적 성질은 지붕 타일 생산 조건에서 특히 분명해 집니다. 매끄러운 내부 및 외부 구조는 접속 면에서 안전하게 미끄러질 수 있게 함과 동시에 케이블을 보호합니다.
"우리는 2004년 가을 무역박람회를 통해서 다차원 에너지 공급시스템의 기술적인 우수성에 대해서 알게 되었다”고 Andreas Wals가 설명하였습니다. "그리고 우리는 즉시 한번 시도해 보기로 결정했습니다. 2005년 초 이래 그것들은 우리 장소에서 사용되고 있습니다. 시험 기간 동안에 일상적인 운영을 통해서 우리는 그들의 장점을 확신하게 되었습니다. "

Straubing 현장 방문 시, igus® 직원 Oliver Köhler가 현장 조건에 대한 사진을 찍었습니다. 이로부터 체인 길이와 적절한 연결방식을 결정하고, 시험 단계에서 일반 지불 조건으로 오퍼를 확정하였습니다. 오늘날 Jungmeier 사는 해당 마운팅 브라켓이 장착된 에너지 공급 장치를 재고로 확보하고 있으므로 필요한 경우 교체할 수 있으며 언제라도 별도로 다른 로봇을 장착할 수 있습니다.
먼지와 오염에도 불구하고 triflex® R를 적용한 로보트는 신뢰성을 보장합니다.
"우리는 원조 장비 제작업체일 뿐아니라 언제든지 장비를 개선하고 변경할 준비가 확실히 되어있습니다”고 igus®의 기술판매 컨설턴트 Oliver Köhler가 덧붙였습니다. "그리고 로보트의 운영시간이 현저하게 증가되는 것은 이러한 응용분야에서 다차원 에너지 공급시스템에 확실한 장점이라는 것을 나타냅니다. "

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.