국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
보도자료 |
|
이구스에 질문이 있으신가요? 다양한 자료를 필요로 하시나요? 이곳에서 이구스 기사 및 사진 자료를 다운로드 하실 수 있습니다. 전화, 이메일 또는 팩스로도 문의 가능합니다. |
|
홍보실에 문의하기이구스 보도자료 요청하기 |
Showdown in the test lab: plastic ball bearings compete against metal bearings in the salt water test2018-11-09
The engineers of the igus test laboratory filled a container with saltwater from the sea and heated it to +80 degrees Celsius. Then two bearings were put inside for 120 hours: a classic 2-hole flange bearing made of metal and a xiros flange bearing made of xirodur B180, a high-performance plastic that has been optimised by igus for years in terms of wear and media resistance. Both bearings were not completely covered in the test, but exposed to air in order to trigger the corrosion effect. |