エナジーチェーンE4.1シリーズの新パーツ「E4.1TUB」2017-02-14
イグス株式会社(東京都墨田区)は、ケーブル保護管「エナジーチェーン」 E4.1シリーズにコルゲートチューブ(蛇腹状のホース)を取付けるのが容易に なる新パーツ「E4.1TUB」を開発しました。エナジーチェーンの側面にぴたり と沿うようにコルゲートチューブを⼯具無しで容易に取付けられ、ずれたり、 たわんだりすることなく動かすことができます。 エナジーチェーンの中には、機械の電⼒供給を担うケーブルやホースが配列されてい ますが、他のものよりも耐⽤年数が極端に短いケーブル類は、メインとなるケーブル保 護管の外側にコルゲートチューブ(蛇腹状のホース)に通して配線されることがよくあ ります。交換時期が来ても、エナジーチェーンを開閉することなく交換できるためです。 従来は、このコルゲートチュ ーブをエナジーチェーンに固 定するのにクランプを使って ボルト留めしていました。この 度開発した新パーツ 「E4.1TUB」は、外側リンク のサイドパーツにチューブを 保持するためのクリップをは められるようになっています。 ドライバーや特別な⼯具は不 要なため、わずかな時間 でコルゲートチューブをエナ ジーチェーンに固定することができます。 |