언어 변경 :

"전자파 적합성" 이라는 주제가 점점 더 중요해지고 있습니다. 한편으로는 특히 현대 통신 및 통신 기술로 인한 장거리 전자기 간섭 장과 에너지 기술로 인한 근거리 전자기 간섭 장이 모두 증가하기 때문입니다.
반면에 데이터 전송에 대한 수요는 증가하고 있습니다. 신호는 간섭에 점점 더 취약해지고 전자기 환경의 영향은 점점 더 다양해지고 있으며, 특히 에너지 체인의 경우처럼 일정 거리 이상 병렬로 배치된 케이블 간의 결합이 특히 문제가 되고 있습니다. 간섭을 받는 전원 케이블은 전자기 간섭장을 발생시키는 역할을 하며, 이는 다른 케이블(일반적으로 신호 케이블)에 작용하여 전도성 간섭을 일으킵니다.
따라서 몇 년 전에 유리와 플라스틱으로 만들어진 광섬유 케이블을 도입했으며, 이 케이블은 e-체인의 기계적 스트레스에도 견딜 수 있습니다®. 기존 구리 도체를 사용한 체인플렉스®케이블도 광범위한 애플리케이션 중심 테스트 프로그램에서 전자기 호환성 테스트를 거쳤습니다.
예를 들어, 비동기 모터를 비차폐 전원 케이블(chainflex® CF30)을 통해 주파수 인버터에 연결했습니다. 펄스 폭 변조 기능을 갖춘 이 주파수 변환기는 이전에는 1차 또는 2차 네트워크에 존재하지 않았던 새로운 스펙트럼 구성 요소를 생성하는 장치가 됩니다. 이 전원 케이블과 병행하여 디지털 신호 전송용 체인플렉스®-케이블이 e-chain® ® 에서 실행되었습니다. 전자기 호환성을 염두에 두고 특별히 설계된 이 e-chainflex® CF12 케이블은 여기서 특히 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 이 케이블에는 트위스트 페어 코어가 있으며, 각 페어에는 구리 쉴드와 스틸 브레이딩으로 만들어진 추가 전체 쉴드가 제공됩니다. 따라서 넓은 주파수 범위에서 간섭을 효과적으로 방지합니다.
용량성 및 유도성 결합을 모두 분석했습니다. 선택한 테스트 조건에서 전원 및 신호 케이블이 장거리에 걸쳐 서로 접촉하더라도 차폐된 체인플렉스®케이블을 사용하고 이 차폐를 양쪽에 접지하면 오류 없는 데이터 전송이 가능하다는 사실이 밝혀졌습니다. 또한 기존의 전자파 적합성 표준에 따라 테스트를 수행했습니다. 이러한 표준은 전기 간섭에 반복적으로 노출되는 전기 장치의 작동 동작을 결정하기 위한 일반적인 기준을 제공합니다. 케이블을 위해 특별히 도입된 것은 아닙니다. 특히 "버스트 발생기" 를 사용하여 테스트를 수행했습니다. 여기에서는 특히 스위칭 프로세스를 시뮬레이션하는 펄스 그룹에서 빠른 과도 방해 변수가 생성됩니다. 이러한 프로세스는 예를 들어 유도 부하가 중단되거나 릴레이 접점이 바운스될 때 발생합니다. 차폐형 체인플렉스(®) 케이블은 여기서도 그 가치를 입증했습니다.
체인플렉스 케이블에 대한 자세한 정보®

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간