에너지체인용 컨트롤 케이블


고객은 컨트롤 케이블이 오래되었다고 생각하지만, 아직도 전세계의 산업 전반을 차지하고 있습니다. 컨트롤 케이블은 케이블의 상징이며 일반적으로 녹색/황색 심선과 검정 심선으로 이루어져있습니다. 심선의 수는 과거 전형적인 연선 구조로부터 시작했습니다. 심선 수는 특정 수의 심선이 지정되기 때문에 층으로 분배되는데 사용됩니다. 이제는 더욱 강력한 연선 방법이 있습니다. 이는 통상적으로 교류하는 네트워크로부터의 신호이기 때문에, 케이블은 보통 300V/500V 전압 사이에서 설계됩니다. 차폐 케이블은 EMC 조건이 필요한 경우에도 사용 가능합니다.
컨트롤 케이블 구매

당사는 번들로 묶인 심선에 집중합니다.

12개의 심선에서 시작하여, 제어 케이블은 긴 서비스 수명을 위한 특수한 기계적 설계를 갖습니다. 당사는 짧은 피치 길이를 갖는 번들에 심선 다발을 설치합니다.  

그러나 번들형태의 심선 디자인은 무엇을 의미하는 걸까요?

심선이 연선되는 번들의 수는 심선 수에 따라 달라집니다. 이러한 번들은 적층으로 묶여있습니다. 이 방법은 가동중 발생하는 push/pull 하중을 흡수하기 위해 필요합니다. 이러한 하중은 케이블이 반경 주위로 움직일 때 발생합니다. 심선은 내부 반경에서 압축되고, 외부 반경에서는 늘어나게 됩니다. 심선이 케이블에서 계속해서 위치를 변경하기 때문에, 하중이 심선에 많은 변형을 가하지 않도록 설계하기 위해  번들형태의 심선 디자인 을 개발했습니다. 특히 장거리 이동에서 종종 발생하는 콕 스크류 현상을 예방하는 것이 중요합니다. 


chainflex 케이블의 7가지 장점

지난 수십 년간의 케이블 개발 노하우와 7가지 원칙은 e체인 고품질화 및 수명을 보장하는 진화를 거듭하도록 도왔습니다. 이구스에서는 이러한 결과를 "일곱가지 이유"로 부릅니다. 
7가지 이유

여기에서 CF6 제어 케이블을 가상 3차원 모델로 경험할 수 있습니다.


적용 사례: 심선 다발을 번들 형태로 적용한 chainflex 컨트롤 케이블

포크리프트 케이블 - 특별한 도전

포크리프트 위에서 낯선 어플리케이션이 위 아래로 롤링하고 있었습니다. 차량이 움직이기 시작할 때 롤러에서 떨어지지 않도록 장력이 케이블에 유지됩니다. 이들 롤러에 의한 변형은 연선을 높은 하중에 노출시킵니다. 고객은 테스트를 통해 이러한 현상이 문제를 일으킬 수 있다느 사실을 발견했습니다. 이구스는 고객이 당사 제품으로 테스트를 진행할 수 있도록 하였습니다. 덕분에 고객은 심선 다발 솔루션의 장점을 확인할 수 있었습니다. 몇 년 후, 본 어플리케이션에서 문제를 일으켰던 콕 스크류 현상이나 단선 현상은 더이상 발생하지 않았습니다. 만약 케이블에 문제가 발생한다면, 이는 이구스가 또 다른 솔루션을 찾는 계기가 될 수 있습니다.


chainflex®케이블 선정이 어려우신가요?


이구스 온라인 툴에 대해서 잘 알고 계신가요?

적합한 유형을 찾아 선택하고, 사용 수명을 계산한 후 온라인으로 주문세요
 
제품 검색기

제품 검색기

원하는 케이블로 이동
사용 수명 계산기

사용 수명 계산기

모든 chainflex 케이블의 사용 수명 계산
구리 추가할증료 계산기

구리 추가할증료 계산기

구리 추가할증료 계산
chainflex 온라인 툴

특수 케이블용 온라인 툴

맞춤형 케이블은 단 3분만에 구성하세요

에너지체인

케이블용 에너지체인을 찾고 계신가요?

레디체인

... 이미 사용 준비가 끝난 케이블을 찾으시나요?