iglidur 트리보필라멘트 i150의 전환 후, 트리보필라멘트 iglidur i151, i180 및 i180-BL은 이제 750g 카드보드 스풀에서도 사용할 수 있습니다. 판지 필라멘트 스풀은 기존 폴리프로필렌 스풀보다 CO2 발자국이 50% 낮고 사용자가 훨씬 쉽게 재활용할 수 있습니다.
이구스는 마찰 계수와 목재 샤프트에 대한 재질간의 마모율 테스트를수행했습니다. iglidur® J 및 J4 재질로 제작된 플레인 베어링 및 라이너는 다양한 목재 샤프트에서 테스트되었으며, 금속 샤프트와 함께 비교되었습니다. 요약하면 drylin® 직동 기술은 목재와 함께 사용이 가능합니다.
이구스의 신소재인 xirodur® ECO B180은 사출 성형 공정에서 생산되는 spure와 같이 이미 사용된 원료로 구성되며, 이구스 자체 공정에서 플라스틱 과립으로 다시 가공됩니다. 마지막으로 사출 성형을 통한 생산은 xirodur B180 재질의 내부 및 외부 링과 재활용된 iglidur ECO 베어링입니다.
이구스 제품 및 다른 제조업체의 기술 플라스틱을 재활용합니다. 생산 또는 재활용 파트너에게 재료를 보내면 킬로그램당 바우처를 받게 됩니다. 2023년 6월 현재 이미 80,000kg이 넘는 물품을 재활용할 수 있었습니다. 당사의 고유한 플랫폼은 2022년 9월에 "지속가능성" 부문에서 라인란트 비즈니스 상을 수상했으며, 2023년 5월에는 쾰른 상공회의소의 "순환하는" 재활용 경진대회에서 우승했습니다. 이구스와 함께 Chainger가 되세요!
이구스는 HydroPRS(수소 플라스틱 재활용 솔루션)라는 새로운 기술을 사용하여 20분 이내에 미분류 플라스틱 폐기물을 원유로 변환하는 Mura Technology라는 회사에 500만 유로를 투자했습니다. 압력, 온도 및 물로 자원 보호 2021년 4월에 첫 번째 대규모 공장 건설이 시작되었으며 점점 더 많은 기업이 Mura Technology와 협력하고 있습니다.
난방에 가스가 꼭 필요할까요? 생산 공정에서 수 많은 열이 발생하는데, 그 열로 무언가를 할 수 있지 않을까요? 폐열을 어떻게 사용하나요? 이구스 엔지니어 팀이 스스로 묻고 해답을 찾으려 노력했습니다. 결과: 기계의 폐열을 사용하는 히터의 개념. 계획: 더 이상 이구스는 쾰른에 위치한 사무실과 공장을 가스로 가열하지 않습니다. 그리고 다른 업체가 해당 솔루션을 자유롭게 사용할 수 있도록 모두에게 공개해두었습니다. 우리는 그것을 MHRS 라고 부릅니다 - Machine Heat Recovery System.
매년 800 - 1,200만 톤의 플라스틱이 대부분 강을 통해 바다로 흘러갑니다. 플라스틱 낚시꾼 은 바로 이곳에서 시작하여 강에서 쓰레기를 수거하는데, 이는 바다에서 플라스틱을 낚시하는 것보다 비용 효율이 높습니다. 프로젝트는 어떻게 진행되나요? 지역 주민들은 특수 장치를 사용하여 강에서 쓰레기를 낚고 그 대가로 정기적인 수입을 받습니다. 대부분 재활용 불가로 분류되는 수거 플라스틱 폐기물은 열처리 공장으로 보내져 에너지 회수와 함께 소각됩니다. 이구스는 총 10,000kg의 플라스틱 폐기물 수거 비용을 지원했습니다. 폐기물 수거 기간 동안 인도 칸푸르와 망갈로르에서 최소 34명이 정기적인 수입을 얻을 수 있었고, 어떤 날에는 더 많은 사람이 고용되기도 했습니다.
매일 많은 양의 쓰레기가 라인강을 건너 북해로 떠 다닙니다. 엄청난 양이죠. 쾰른 K.R.A.K.E. 협회 ("Krake"는 독일어로 문어를 의미), 쾰른에 본부를 둔 이 협회는 폐기물 수거 캠페인을 통해 수년간 라인강 안팎의 쓰레기에 맞서 소매를 걷어 붙였습니다. 부유 폐기물 트랩을 통해 협회는 2022년 9월에 큰 발걸음을 내디뎠습니다. 표면에 떠 다니는 쓰레기는 런던 스타일의 패시브 트랩으로 표류합니다. 협회 회원들은 정기적으로 트랩을 비우고 폐기물을 기록하여 본 대학교와 협력하여 과학적으로 평가합니다. 이런 식으로 라인강의 플라스틱 폐기물에 대한 장기적인 연구가 수행되기를 바랍니다. 당사는 이 용감한 프로젝트의 후원자가 된 것을 기쁘게 생각하며 무궁한 발전을 기원하며 헌신에 감사드립니다.
고객을 위한 크리스마스 선물로 시작해 지금은 독일뿐 아니라 터키, 멕시코, 인도에서도 여러 캠페인을 펼치고 있습니다. 묘목에서 큰 나무에 이르기까지 이구스는 크고 작은 캠페인에서 나무와 식물을 심고 돌봅니다. 나무를 심어 대기중 생성되는 CO2를 완화하는데 도움이 되기를 바랍니다.
항구에서 컨테이너 선의 디젤 발전기를 가동하는 것은 심각한 문제를 야기합니다. 이는 미세먼지, 질소 및 황산화물 뿐 아니라 다량의 CO2를 톤 단위로 방출해 환경과 대기를 오염시킵니다. 2022년에 이구스는 컨테이너선에 쉽고 빠르게, 무엇보다 유연한 방식으로 전력을 공급할 수 있는 모바일 소켓인 iMPSO를 개발했습니다. 또한 "green" 으로 "대기 오염 물질 제로 항구"로 가는 경로가 명확해집니다.
사용 수명이 다 된 전자 제품과 이구스가 어떤 연관이 있나요? 얼마 전까지만 해도 수명을 다한 전자 제품은 바로 폐기 처분에 들어갔고, 연간 최대 5톤의 전자 폐기물이 발생했습니다. 이는 이제 과거의 일입니다. 이구스 인턴들의 연합인 reguse는 계속 사용 가능한 모든 전자 폐기물을 활용합니다. 예를 들어 노트북, PC, 모니터가 있습니다. 오래된 장치를 재처리하여 저렴한 가격으로 이구스 직원에게 제공하거나 학교 또는 협회에 기부합니다. 수익금은 지속 가능한 프로젝트에 사용됩니다.
녹슬지 않는 자전거. 급유와 유지 보수가 필요 없는 자전거. 강력한 파트너와 함께 이구스는 프레임부터 베어링, 톱니 벨트에 이르기까지 견고하고 내구성이 뛰어나며 90% 이상 플라스틱으로 이루어진 내일의 도시 자전거를 제작하고 있습니다. 플라스틱 폐기물을 재활용하여 필요한 원료 중 많은 부분을 충당할 수 있습니다. 더 알아보고 싶으신가요?
현재는 개인도 내마모성 iglidur 트리보 폴리머로 제작된 교체 부품을 직접 생산할 수 있습니다. "모든 사람을 위한 3D 프린팅 교체 부품" 프로젝트의 일환으로 이구스는 수리 카페를 지원하며 필라멘트를 기증하는 워크숍과 FabLabs를 개최합니다. 문의하면 최대 2롤의 필라멘트를 완전 무료로 받을 수 있습니다. 처음에 독일어 사용 국가에 제공하기 시작한 이 프로젝트에 대한 추가 정보는 이구스 정보 페이지에서 이용할 수 있습니다.
이구스의 이탈리아 자회사는 최근 몇 년간 보다 지속 가능한 에너지 공급 회사로의 전환에 중점을 두고 있습니다. 이구스 이탈리아는 100% 인증된 재생 에너지를 구매하는 것 외에도 Robbiate 건물 지붕에 태양광 패널을 설치하여 기존 에너지원으로부터 독립했습니다. 또한 하이브리드 차량은 이제 회사 차량의 새로운 표준이 되었습니다.
이구스 덴마크
지열 에너지 및 빗물 사용
덴마크의 회사 건물은 회사 자체 지열 시스템에서 열을 공급하는 난방 펌프로 가열됩니다. 이 시스템에는 여름에 냉각 과정에서 발생한 과도한 열을 흡수하여 겨울에 건물을 가열하는 버퍼 탱크가 있습니다. 펌프 작동에 사용되는 전기는 100% 녹색 전기로 이루어져 있으며, 풍력 터빈의 에너지에서 생성됩니다. 또한 빗물은 건물 옥상에서 고여, 건물 외부 계단에서 정화 과정을 거쳐 Lysholt Allé를 따라 수로로 전달됩니다.
igus® Austria
태양열로 구동되는 전기차
오스트리아 지사는 현재 전기차를 사용하고 있습니다.` 2022년 10월 현재 5대의 전기 자동차가 이미 회사 주차장에 있으며, 추가로 5대가 주문되었습니다. 지속 가능성: 직원 차량중 3대가 태양광 발전으로 운행됩니다. 이는 차고와 주택의 지붕에 설치된 태양광 발전 시스템 덕분에 가능합니다. 이 솔루션은 지속 가능할 뿐만 아니라, 스트레스가 없는데 이는 자동차가 현관 밖에서 충전되고 아침부터 하루 동안 운행이 가능 하도록 보장되기 때문입니다.
이구스 싱가포르 & 말레이시아 지사
생산부와 사무실에서의 효율적인 에너지 관리
이구스 싱가포르와 말레이시아 지사에서는 사무실과 생산부에서의 에너지 소비를 줄이기 위해 몇 가지 조치를 시행했습니다 :
234개의 전구를 LED로 교체
구역별로 조명을 나누기 위한 스위치 재정비
사용하지 않는 장치와 기계의 불필요한 대기 모드 없음
에어컨 타이머 : 근무 시간 이후에는 작동 금지
사무실에 한 사람만 있을 시, 불필요한 조명을 사용하지 않기 위한 책상용 LED 조명
igus® 독일
압출기의 재냉각 시스템은 60%의 물을 절감해줍니다.
스톡 바 생산용 압출기가 완벽하게 작동하기 위해서는 냉각이 필요합니다. 이를 위해 냉수가 기계를 관통합니다. 그 과정에서 냉수는 가열되며, 최근까지 가열된 물은 하수처리장으로 배출되었습니다. 이는 재냉각 시스템으로 변경되었습니다. : 기계를 관통한 후, 물은 냉각 탑에서 냉각되고 저장되어 다시 기계를 냉각하는 데에 사용될 수 있습니다. 또한 사출성형기에도 이러한 재냉각 시스템을 사용합니다.
igus® 스페인
사무실 옥상에 태양 전지판 설치
2021년부터 스페인 이구스 지사 사옥 옥상에 29개의 태양광 패널을 설치했습니다. 여기서 발전되는 전기가 전체 소비 전력의 1/3을 차지합니다.