이구스의 소재는 목재 샤프트에서 어떻게 작동합니까?
drylin® 제품 개발자 라스 펭거(Lars Fenger)의 인터뷰
연구의 제목을 "목재 샤프트에 적용된 drylin® R"이라고 결정한 이유가 무엇인가요?drylin® 리니어, 플레인 베어링은 표면 압력이 낮기 때문에 일반적으로 표면이 경화되어야 하는 볼 베어링과 달리 표면이 부드러운 둥근 샤프트에도 사용하기에 적합합니다. 알루미늄 샤프트와 튜브는 이미 초경량 카본 샤프트와 마찬가지로 배송 목록에 포함되어 있습니다. 그리고 이번 연구는 재생 가능한 원료인 목재로 결과물을 얻었습니다.
어떤 테스트를 실행했나요?
다양한 목재 중에서 적합한 목재를 선택하기 위해 이구스 테스트 랩에서 굴곡 강도 테스트를 진행했습니다. 그리고 적절한 목재 종류를 사용하여 마찰 계수 및 마모 결과를 측정했습니다.
결과는 어땠나요?
요약하면 drylin® 직동 기술은 목재와 함께 사용이 가능합니다. 그리고 아주 잘 작동합니다. 그 결과, 측정된 마찰 계수는 강철이나 알루미늄의 마찰 계수와 약간의 차이가 있는 것으로 나타났습니다. 그리고 베어링과 샤프트의 마모 결과도 매우 긍정적입니다. 신제품 drylin® R J4 econ 리니어, 플레인 베어링과 함께 사용하면 찐 너도밤나무와 같은 일부 목재 유형에 최적의 솔루션이 되어 우수한 성과를 얻을 수 있습니다.
특히 주목할 만한 점은 무엇인가요?
테스트는 건조한 실험실 환경에서 진행되었으며, 먼지와 습기는 스테인리스 스틸과 같은 소재와 달리 목재의 측정 결과를 결정적으로 바꿀 수 있습니다. 다양한 목재에 대한 테스트 범위를 지속적으로 확장하고 있으며, 실제 환경에서의 이용 가능성도 중요한 요소입니다. 이번 전시회에서 당사는 해당 주제에 대한 1차적인 고객 경험 데이터를 수집하고 drylin®과 목재를 사용하는 고객의 프로젝트를 지원하고자 합니다. 목재 샤프트에 플레인 베어링을 사용한 최초의 고객 어플리케이션이 최근 성공적으로 출시되었습니다.