플라스틱 급속 프로토타입 및 프로토타입 구조


Functional prototypes made of high performance plastics

  • 내마모성 플라스틱으로 제작된 샘플 부품 – 단품에서 시리즈 생산까지
  • 간단한 온라인 주문 및 신속한 배송: 정오 이전에 주문한 제품은 바로 발송 가능하며 – €150 이상 주문 시 추가 비용 없음
  • 다양한 재료: 프로토타입 구조를 위한 고성능 플라스틱 (선택에 도움이 필요하세요?) 
  • 프로젝트 계획과 설계를 위한 유용한 컨설팅

프로토타입 서비스

Making ideas tangible – In mechanical engineering, prototypes ensure that models are available quickly, accelerating product development, visualising new concepts, and greatly reducing design errors. In addition to series parts, igus® has a great deal of experience with producing special parts and prototypes for a wide variety of moving applications and can provide your project with professional support.
Learn more about prototype construction with igus

적층 3D 프린팅

적층 3D 프린팅을 사용한 급속 프로토타입
  • 온라인으로 3D 모델 구성 또는 모델 업로드
  • 금형 비용 없음
  • 가격 및 배송 시간 즉시 이용 가능
  • 24시간 내 발송
내마모성 부품 제작을 위한 3D 프린팅 서비스

래피드 툴링 (print2mold)

사출 성형 프로토타입 및 샘플 부품
  • 적층 제조로 빠르고 경제적인 툴 제작
  • 55개 iglidur® 재질
  • 원재료의 테스트 부품 및 사전 제작 작업에 이상적
  • 영업일 기준 5 일 이내에 특수 사출 성형 부품 배송
  • Quick, economical tool construction with additive manufacturing
  • Possible with all iglidur materials
  • Ideal for test components and pre-production runs of the original material
  • Special injection-moulded parts in as little as five business days

빠른 제품 개발 사이클: 급속 프로토타입부터 급속 제조까지

사출 성형 부품 및 시리즈 생산 모두 하나의 소스에서

1. 급속 프로토타입: 기능 구성품의 3D 모델을 3D 프린팅 온라인 서비스에 빠르고 쉽게 업로드하세요. 이곳에 가격, 배송 시간 및 자재 선택이 즉시 표시됩니다. 동시에 벽 두께 및 부품 사이즈와 관련된 생산성도 테스트됩니다. 3D 프린팅에서,  igus®는 자체 베어링 재질만 사용하며, 내마모성은 기존 3D 프린팅 재질의 최대 50배입니다.
 

2. 래피드 툴링 (print2mold): 기존 3D 프린팅 재질이 충족할 수 없는 특수 재질 요구 사항이 있는 경우, print2mold가 사용됩니다. 또한 프로토타입 또는 사전 시리즈 부품이 이후 시리즈 재질로 만들겨진 경우에도 선택됩니다. print2mold 방법에서, 적층 제조는 플라스틱 또는 금속으로 사출 성형하는데 사용되는데, 이는 기존 방법에 의해 제작되는 사출 성형보다 80% 더 저렴합니다. 이러한 방법으로 제작된 성형품은 5일 이내에 특수 내마모성 부품을 제작하는데 사용됩니다. 여러 주문에 사용될 수 있어 비용 절감에도 효과적입니다.  
 

3. 급속 제작: 귀하의 어플리케이션에서 프로토타입 및 성형이 유용하다고 입증된 경우, 원하는 부품을 가장 적합한 제작 방법으로 재주문이 가능합니다. 이 방법은 래피드 툴링 (10 - 10,000 개), 스톡 바를 이용한 기계적 제작(10 - 10,000 개), 정기 사출 성형 (3,000 개 이상)  또는 레이저 소결(1 - 10,000 개)이 가능합니다. 언제든지 문의하세요 – igus®가 모든 제품 개발 단계에서 귀하를 지원합니다.


프로토타입 제작을 위한 iglidur® 재질

귀하의 자체 플랜트에서 빠른 프로토타입을 위한 내마모성 플라스틱

  • 필라멘트 
  • 레이저 소결 파우더
급속 프로토타입 재질 구매하기
  • 매우 다양한 소재
  • 라운드 바, 중공 바 및 플레이트
플라스틱 스톡 바 구매하기

고객 어플리케이션 및 레퍼런스


급속 프로토타입 제작이란 무엇인가요 ...

... 우리 회사에 어떻게 도움이 될까요?

급속 프로토타입의 정의: 기계 공학에서 "급속 프로토타입"은 디지털 3D 모델로 시작하는 샘플 부품의 빠른 제작을 의미합니다. 일반적으로 "급속 프로토타입"은 적층 3D 프린팅의 범주 중 하나이지만, 특히 제품 개발에서 이 용어는 실제 조건에서 빠른 설계 테스트를 위한 방법으로 이해됩니다.  
 
급속 프로토타입의 장점:

속도 - 더 빠른 피드백, 개발 및 시장 진입

제품 개발 프로세스를 최적화하는 이들은 혁신적인 솔루션 경쟁에서 승리합니다. 신속한 프로토타입 제작 및 생성 프로세스를 통해 새로운 개념을 빠르고 반복적으로 구현하며 테스트하고 쉽게 적용할 수 있습니다. 설계자와 관계자는 어플리케이션에서 직접 완전한 기능을 갖춘 프로토타입을 더 신속하게 테스트하고, 피드백을 제공하여 중간 단계가 필요하지 않으며, 완성된 제품이 기존 프로토타입 방법보다 더 빨리 사용될 수 있도록 보장합니다.  
 

경제적 – 더 적은 노력, 오류 및 비용

플랜트, 특수 도구 및 수작업을 없애 비용이 절감됩니다. 급속 프로토타입은 디지털 모델을 기반으로 하여, 저장 공간이 필요 없으며 조정에 추가 비용이 들지 않습니다. 프로토타입의 3D 모델은 필요한 전문 지식과 다양한 시스템을 모두 갖춘 전문 서비스 제공 업체가 단일 부품 또는 소형 시리즈를 저렴한 비용으로 빠르게 제작할 수 있습니다. 자체 시스템을 사용한 프로토타입 제작은 외부 서비스와 관련된 제작 시간과 비용이 없으므로, 생산이 자주 이루어질 경우 비용 절감에 효과적입니다.  설계, 재료 및 적합성은 이미 광범위하게 테스트되었으므로, 개발 초기 단계의 기능성 프로토타입을 사용한 테스트는 최종 제품을 제조하는 동안 오류 위험을 크게 줄입니다.  
 

유연성 – 설계 자유, 최적화, 더 많은 혁신

적층 3D 프린팅 및 급속 프로토타입 방법을 사용하면 상상만 했던 실행이 불가했던 아이디어와 설계를 구현할 수 있습니다. 이를 통해 원하는 대로 작동할 때까지 혁신적인 솔루션을 빠르게 구현, 테스트, 최적화 및 개선할 수 있습니다. 또한 많은 노력을 기울이지 않고 필요한 재료, 또는 다양한 재료로 프로토타입을 제조하고, 어플리케이션에서 서로 직접 비교할 수 있기 때문에 재료 선택에 많은 옵션이 열려있습니다. 따라서 여러 기능들을 직접 계획하기 위해 다양한 재료의 다양한 프로토타입을 제작할 수 있습니다.  
 

안정성 – 더 빠른 프로세스, 적은 폐기물, 재활용

생성 제조 방식은 더 적은 재료를 필요로 하여 훨씬 더 적은 폐기물이 발생합니다. 일부 방식에선 프린팅 후 제거되어야 하는 지지 구조물을 만들어야하지만, 선택적 레이저 소결과 같은 방법에서 사용되지 않은 파우더는 다른 프로토타입에서 재사용될 수 있습니다. 급속 프로토타입으로 절약한 시간과 재료는 다른 프로젝트에 사용할 수 있습니다.

Rapid prototyping starting from a 3D model
--> Rapid prototyping method
  • Selective laser sintering (SLS)
  • FDM (Fused Deposition Modelling)
  • Rapid Tooling: injection-moulded parts from 3D printed moulds
  • Subtractive methods: bar stock
  • Other commonly used methods that igus® does not (yet) use
  • Which method is best suited to my project?

--> Types of prototypes
  • Design prototype
  • Geometric prototype
  • Functional prototype
  • Technical prototype
  • Industrial prototyping: small series for such items as pre-series vehicles

급속 프로토타입 방법

The process used to manufacture prototypes depends on the application requirements. The mechanical properties of a sample are determined not only by the material, but also by the printing method. The time and the quantity of the prototypes to be produced also affect the choice of printing method.  

Selective laser sintering

This method is well suited to manufacture customised individual parts of up to 10,000 units. It involves a laser that melts thermoplastic powder layer by layer to create the specified part. Prototypes created with this method feature a high load capacity. It is the additive manufacturing process most often used at igus, as strength, precision, and component price are superior. Various finishing options are offered, such as colouring or polishing.

Fused Deposition Modeling (FDM) 

Based on special plastic filaments, this method creates especially robust components in small quantities. An important advantage of the FDM method is the wide selection of materials for special requirements such as high temperatures and food contact and the comparatively simple combinability of various materials to produce a prototype. This method does not allow complex geometries to be mapped as flexibly as laser sintering does.

Rapid Tooling (print2mold): Injection-moulded parts from additively manufactured injection moulding tools

For industrial prototyping, high-volume production of functional prototypes, and special material requirements, additive manufacture of injection moulding tools is frequently a good idea. A greater selection of materials is available, since not every plastic is available for 3D printing. This technology allows the manufacture of technical prototypes that are largely identical to the final product, but the peculiarities of injection moulding limit design freedom more than 3D printed prototypes would. Depending on requirements and the necessary number of units, injection moulds are manufactured with metal or with the Stereolithography (SLA) method. 

Subtractive methods: bar stock

Prototypes manufactured from bar stock also allow both material and mechanical properties to be mapped as early as the test phase and tested in their full functionality. This method involves material being removed mechanically by such methods as milling to manufacture the necessary workpiece from the raw material. The advantage of this technology is that it removes certain limitations that are present in 3D printing, such as minimum wall thickness. The material selection for prototyping with bar stock is greater than for additive manufacturing. This method's cost advantage is in the production of large quantities or especially simple parts. 

Other commonly used prototyping methods

While igus uses the methods listed above to manufacture plastic prototypes, there are various other methods used for prototype production, including vacuum casting, contour crafting, laser powder forming, space puzzle moulding and layer laminate manufacturing.  

프로토타입의 유형

  • 설계 프로토타입: 이 유형의 프로토타입은 실현된 물체가 시각적인 요구 사항을 충족하고 전체적인 개념에 적합한지 테스트 하기 위해 구성됩니다. 이러한 모델들은 기능이 없으며, 표준 플라스틱으로 제조할 수 있습니다.
  • 형상 프로토타입: 어플리케이션의 정확한 치수를 가지고 있으며, 기타 다른 수정이 필요한 지 확인하기 위해 설치할 수 있습니다. 또한 필요한 재료의 요구 사항을 확인하고 확정할 수 있습니다.  
  • 다기능 프로토타입: 계획된 구성품의 중요한 기능을 확인하고 어플리케이션에서 직접 테스트할 수 있습니다. 이를 위해 다양한 조건에서 테스트할 수 있도록 샘플 부품의 소형 시리즈부터 제조하는 것을 권장합니다.
  • 기술적 프로토타입: 최종 형상과 재료가 결정되면, 사용 중인 기술적 프로토타입을 사용하여 완성된 어플리케이션을 테스트합니다. 모델은 재료, 기계적 동작 및 형상과 관련하여 최종 제품과 이미 완벽하게 일치합니다.   
  • 산업용 프로토타입: 제품이 대량 생산되기 전에, 특히 자동차 산업 (예: 사전 시리즈 차량)에서 소형 시리즈가 종종 생산되므로, 고객이 새 모델을 시험해볼 수 있습니다. 제품 개발의 이 단계에서 재료를 수정해야하는 경우가 종종 있습니다.