대부분의 드론 비행은 수동으로 제어됩니다. ("실제 조종") 스마트폰 또는 리모콘을 사용한 이륙, 비행 및 착륙이 가능합니다. 여기서 조종사는 드론을 시야에 두기 위해 가까이 서 있습니다. 약 20~30분이 지나면 배터리 용량이 모두 소진되고, 사용자는 소켓의 충전 케이블을 통해 드론을 충전해야 합니다. 많은 산업 분야에서 이 절차는 비현실적이며 실현하기 어렵습니다.
drone in a box 원리
drone in a box 시스템을 통해, 드론을 자동적, 자율적으로 비행하게 할 수 있습니다. 일반적으로 세 가지 구성품이 필요합니다.
자동으로 충전되는 드론. 예를 들어 착륙 스키드의 충전 접점, 일반 드론에 부착하는 기어 또는 박스 안의 자동 배터리 교체 장치 이용하여 충전됩니다.
드론의 이착륙 플랫폼 역할을 하는 박스 . 드론을 충전하거나 배터리를 자동으로 교체할 수 있도록 설계됩니다. 충전 중이거나 드론을 공중에 띄우지 않는 경우 박스는 안전한 보관소입니다.
비행 어플리케이션 및 경로는 계획하고 제어하는 제어 소프트웨어.
2021년 1월, 미국 연방항공청(FAA)은 최초의 완전 자율형 상업용 드론 비행을 승인했습니다. 메사추세츠에 본사를 둔 한 회사는 조종사가 직접 조종하거나 관찰하지 않고도 드론을 운용할 수 있는 허가를 받았습니다. 고도 122m(400피트)의 시골 지역에서만 허용되지만, 이 허가는 농부, 우편 기관, 발전소 운영자 및 기타 고객의 드론 상용 을 위한 중요한 단계입니다.
drone in a box의 여러 가지 적용 사례가 있습니다. 다음은 몇 가지 예시입니다.
보안 산업에서는, 비상 상황 발생 시 경보를 시작하고, 경보가 발생한 장소로 비행하여 현장을 촬영하는 개념으로 사용됩니다. 정기적이고 계획된 순찰 비행도 가능합니다. 또한 기업들은 이미 이 기술을 사용하여 대규모 행사를 더 안전하게 만들고 있습니다.
농업에서 이 개념은 검사 및 측정 작업에 성공적으로 사용되고 있습니다. 드론에 장착된 특수 카메라로 초목의 변화를 조기에 감지할 수 있습니다.
공장이나 발전소를 유지보수 할 때 drone in a box를 이용하여 공장의 공중 조망과 데이터를 직원에게 실시간으로 스트리밍합니다. 이는 다음을 감지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가스/물 누출 또는 필수적인 유지보수 작업.
세계의 많은 지역에서 포장 스테이션은 시간에 관계없이 소포를 배송하는 유용한 방법이 되었습니다. 이 스테이션이 드론의 출발 및 착륙 장소로 확장된다면, 향후 많은 소포 배송이 자동화될 수 있습니다.
적용 사례
드론 격납고 내 무보수 직동 베어링 기술
exabotix는 가스관 검사 비행 시 자동으로 이륙하는 드론을 판매합니다. 또한 전용 드론 격납고를 설계하여 극도로 먼 위치에서 이착륙할 수 있습니다. 이 격납고들의 중심 요소인 드론을 탑재한 채 4.5m까지 연장할 수 있는 플랫폼은 Drylin W 가이드 레일 덕분에 윤활이나 유지보수 없이 이동합니다.