언어 변경 :

세클로는 독특한 디자인의 쌍동선입니다. 100% 전기로 구동되고 80% 재활용이 가능하기 때문에 환경에도 특별한 역할을 합니다. 세클로는 2016년부터 프랑스 남부에서 제조되었으며, REV 조선소는 2014년 제품 개발 과정에서 igus와 협력했습니다. 양사는 함께 뗏목의 베어링 포인트에 적합한 부품과 소재를 개발하고 선택했습니다.
REV 조선소 제품은 전 세계적으로 해양 환경에서 사용되기 때문에 베어링 포인트에는 특수한 플레인 베어링 소재가 필요합니다. 뗏목은 바닷물 외에도 극심한 열과 집중적인 사용에도 노출됩니다. 플레인 베어링은 스티어링, 전기 모터의 리프팅 메커니즘 및 기어박스에 사용되기 때문에 수명이 길어야 합니다. 따라서 이러한 요구 사항에 적합한 플레인 베어링 소재를 찾아야 했습니다. 또한 베어링 포인트 중 하나에 대해 특수 치수의 플레인 베어링을 제조해야 했습니다.
이구발 구면 베어링과 이글리듀어 H 소재의 특수 치수를 가진 플레인 베어링이 현재 사용되고 있습니다. 이 소재는 무엇보다도 온도와 화학 물질에 대한 저항성이 뛰어나다는 특징이 있습니다. 또한 수중 적용에도 적합하므로 뗏목에도 문제없이 사용할 수 있습니다.
여기에서 사용된 제품을 찾을 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간