EC / BLDC motors

Brushless DC motors, so-called EC/BLDC motors, do not have carbon brushes and in principle work like three-phase synchronous motors. This is achieved by means of an electrical circuit (Hall) which actuates the coils one after the other. As a result, the EC motor has a long service life and is maintenance-free. In general, these motors can be used for dynamic and higher speeds with constant torque. The EC/BLDC motors are used, among other things, in packaging and inspection technology, such as sensor and camera movements - also in the food, outdoor and spray water sectors.

제품 수: 0
찾으시는 제품이 없으신가요? igus® LiveChat이 도와드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시