배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

Niles Simmons 공작기계의 내마모성 구면 및 직동 베어링

슬라이딩 및 마찰에 최적화된 폴리머 베어링은 저렴한 비용으로 긴 사용 수명을 자랑합니다.

오늘 날의 머시닝 센터와 공작기계는 경량이며 내구성이 높고 무급유 특성을 가진 베어링이 적용되어 있습니다. 슬라이딩 매거진 도어를 안내하기 위한 새로운 유형의 하이브리드 베어링, 제어 콘솔을 이동하기 위한 선회 링 베어링 및 타이밍 벨트 드라이브를 편향시키기 위한 구면 플레인 베어링 등이 있습니다. 가볍고 단단하며 무급유이며 금속 부싱과 달리 급유가 필요하지 않습니다.오늘날 기계의 높은 복잡성으로 인해 Niles-Simmons는 구성품에 대해 높은 요구사항을 전제하며, 초기 설계 단계에 공급업체를 참여시킵니다. 오늘날, 플랜트 제조업체는 많은 중요한 기계 부품을 위해 이구스 제품에 의존하고 있습니다.

프로파일

기타 공작기계용 제품
조정 패널 Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH, Chemnitz의 공작기계 제어판도 자체 설계되었습니다. 회전이 쉽고 리프팅 동작이 가능합니다.

문제

국제 기업인 Niles-Simmons는 공작기계 R&D, 제조 및 판매 활동을 집중하고 있습니다. 기계 제작자의 철학은 최고 품질과 혁신적인 제품을 제조하여 전 세계에 판매하는 것입니다. 약 350명의 직원이 Chemnitz 본사에서 근무하고 있으며 전체 NSH 그룹 내에는 전 세계적으로 1,100명이 넘는 직원이 있습니다.
이 회사의 스펙트럼은 항공 우주, 자동차, 철도, 일반 기계 공학, 도구 및 금형 제작 산업으로 구분되는 6가지 개념을 기반으로 합니다. 대표적인 제품은 수평 CNC 머신, CNC 선삭, 밀링, 드릴링 머시닝 센터 및 고정밀 밀링 센터입니다. 또한 NSH 그룹의 일환으로 철도 휠 세트의 수리 및 제조를 위한 워크샵뿐만 아니라 자동차 산업을 위한 전체 생산 라인 또한 계획 및 구현 단계에 있습니다. 모듈형 설계와 추가 장치를 수용 가능 옵션 덕분에 기계는 고객의 맞춤형 요구 사항을 충족하도록 설계 및 제조됩니다. 다양한 공작물 크기를 위한 머시닝 센터는 컴팩트하고 인체공학적이며 사용자 친화적인 디자인을 갖추고 있습니다. 여기에 우수한 서비스와 유지 관리 편의성이 추가되었습니다.
오늘날 이구스 제품은 다양한 플랜트 구성품에 사용됩니다. 기계 구성품은 많은 이동 주기의 영향을 받으므로 무엇보다도 무급유 및 무보수가 중요합니다. 끊임없이 반복되는 작업에 필요한 내마모성 부품도 중요사항 중 하나입니다.

솔루션

기계 및 플랜트 제조업체는 수년 동안 이구스와 협력해 왔습니다. 이구스의 많은 제품들이 Niles-Simmons의 공작기계와 기계 가공 센터에 설치되었습니다. 하네스 플라스틱 에너지 체인 외에도 이동 가능한 폴리머 슬라이딩 요소로 구성된 drylin® W LM 가이드도 포함됩니다. 또한 igubal 구면 베어링하이브리드 직동 베어링폴리머 선회 링 베어링이 다양한 보조 운동에 사용됩니다.
제어 패널을 이동하기 위해 Niles-Simmons는 무급유 및 유지보수가 필요 없는 iglidur 폴리머 선회 링 베어링을 사용합니다. 제어판용 서포트 암 시스템은 과거 공급업체로부터 일체형 시스템으로 구입했습니다. 그러나 Niles-Simmons는 고객에게 완벽한 제품을 공급하기를 원하기 때문에 머시닝 센터와 시각적으로 일치하는 자체 제어판을 설계하기로 결정했습니다. 제어판은 회전이 쉬워야 하고 리프팅 동작을 구현할 수 있어야 합니다. 오늘날 두 개의 폴리머 선회 링 베어링은 새로 설계된 제어판에서 각각 사용됩니다. 폴리머 슬라이딩 요소는 iglidur J로 제작됩니다. 선회 링 베어링은 주요 이점인 윤활 및 유지 보수가 필요 없다는 점 외에도 내마모성이 뛰어나다는 장점이 있습니다. 또한 회전 시 낮은 마찰 계수를 보장합니다. 또 다른 장점은 제어판의 간단한 분해 및 조립입니다. 이를 통해 나사로 고정되는 모듈을 조립할 때 많은 시간을 절약합니다. 설명된 제어판의 경우 특수 베어링이 사용됩니다. 누군가 제어판에 기댈 경우, 베어링에 높은 토크가 작용합니다. 특수 베어링은 고객이 안전을 위해 훨씬 더 높은 하중을 받습니다.
슬라이딩 도어 공작 기계 또는 가공 센터의 슬라이딩 매거진 도어: 누르는 데 필요한 힘의 크기가 너무 커서는 안 됩니다.
슬라이딩 도어 슬라이딩 도어 가이드용 하이브리드 직동 베어링(중앙 이미지). 주요 하중은 롤러 베어링에 있으므로 필요한 구동 토크가 감소합니다. 플라스틱 슬라이더는 잠재적인 레이디얼 하중을 흡수합니다.

슬라이딩 도어용 이구스 하이브리드 직동 베어링

마찰 공학적으로 최적화된 플라스틱 솔루션의 또 다른 예는 슬라이딩 도어의 안전한 가이드를 위한 하이브리드 직동 베어링입니다. 모든 공작기계 또는 머시닝 센터에는 이러한 슬라이딩 도어가 장착되어 있습니다. 매거진 케이스는 모든 가이드를 포함하여 운송을 위해 완전히 분해되고 가능한 한 적은 조정 작업으로 고객에 의해 재조립됩니다. 고객의 요청은 슬라이딩 도어가 너무 매끄럽게 작동하지 않아야 한다는 것입니다. 그러나 동시에 그것을 누르는 데 필요한 힘의 크기가 너무 커서는 안 됩니다. 하이브리드 직동 베어링의 강점은 이러한 소위 종속 운동에서 나타납니다. 베어링은 기울어지지 않아야 하고 조용해야 하며 무급유 및 유지보수가 필요 없어야 합니다.
drylin WJRM 하이브리드 베어링은 안전 도어, 슬라이딩 도어 및 잠금 장치의 수동 조정을 위해 구동력을 감소시킵니다. 슬라이딩 및 롤링 동작의 특정 이점을 결합합니다. 주요 하중은 롤러 베어링에 있으므로 필요한 토크가 감소합니다. 플라스틱 슬라이더는 잠재적인 레이디얼 하중을 흡수합니다. 이 어플리케이션에서도 작업 도어를 이동할 때 롤러에 중점을 둡니다. 또한 설치 공간이 매우 협소합니다. 하이브리드 직동 베어링은 높이가 18mm에 불과합니다. 베어링은 슬라이딩 매거진 도어에서 단일 레일로 사용됩니다. 알루미늄 프로파일은 쉽게 재작업이 가능하며, 손쉽게 비용 회수가 가능합니다.

LM가이드 시스템


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.