고속 및 가속에서의 높은 사이클 수, 높은 하중, 급유 환경: 가압 공장의 구성품은 다양한 사용 환경에 견딜 수 있어야 합니다. 동시에 모든 구성품은 공정에 다운타임을 발생시켜서는 안되며, 효율적으로 공정을 진행 시켜야 하기 때문에 특수한 사양을 만족해야 합니다. 이구스 구성품은 이러한 사양을 충족하기 위해 맞춤형으로 설계되었습니다.
Strothmann GmbH는 메탈 플레이트를 취급하는 전문기업입니다. Strohmann의 시스템은 세계적으로 유명한 공장에서 사용되고 있으며, 잘 알려진 자동차 제조업체에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 이 회사는 직동 모터 기술을 적용해 성능과 속도 면에서 새로운 기준을 제시했습니다. E6를 사용한 에너지 공급 시스템은 고속 및 가속 값과 완벽하게 일치하며, 더 먼 거리에서도 에너지, 공압, 냉각수 및 제어 정보를 연속적이고 안정적으로 공급할 수 있습니다.
트럭 흙받이 생산을 위한 알루미늄 프로파일용 롤링 머신에서는 압력 롤러의 리프팅 시스템을 위해 금속 베어링이 사용되어왔습니다. 금속 베어링에는 항상 급유가 필요했고 기능이 정확하지 않았기 때문에, 완전한 무급유의 drylin 직동 레일과 iglidur 플레인 베어링으로 대체되었습니다.