담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

마찰 실험 센터 - Triboplastic의 장점

마찰 실험 센터  

Triboplastic은 모든 이구스 제품과 시스템의 기초로, 마찰에 최적화된 제품입니다.

e체인 시스템

chainflex 케이블과 내부 세로분리대 사이의 마찰처럼, 구성 부품이 에너지체인에서 다른 부품과 얼마나 매끄럽게 상호작용하는지가 중요한 요인입니다. 재질은 자체적으로든 시스템의 일부로써든 긴 사용 수명을 제공하기 위해 서로 매치됩니다.
에너지체인 자체만 고려할 경우, igus®는 플라스틱만 사용하는 세계 유일의 제조업체입니다. 어플리케이션 영역에는 연안, 제강소, 발전소, 광산, 공작 기계 및 대형 크레인이 포함됩니다. 클린품, ESD 또는 고온 어플리케이션도 마찬가지입니다.

폴리머 베어링

이구스는 매년 300개가 넘는 플라스틱 신제품들을 개발하며, 자체 실험실에서 신제품에 대한 10,000번이 넘는 마찰 테스트를 시행하고 있습니다. 또한 이러한 테스트 결과를 기반으로 이구스는 방대한 재질 관련 데이터베이스를 구축하고 있으며, 이는 iglidur® 플레인 베어링의 사용 수명을 계산하는데 기초 자료로 사용되고 있습니다. 이구스는 모든 설계자들의 꿈인 수명 예상 가능 플레인 베어링과 무급유 제품을 실현 시켰으며 이것은 끊임없는 연구와 실험으로 인해 가능했습니다.

시험 연구실 - 800개의 테스트 항목

매년 이구스 자체 실험실에서 10,000번이 넘는 제품 테스트가 시행되고 있습니다.

 

1리터의 알루미늄을 생산하기 위해선 15리터 석유가 필요하며, 1리터의 강철 생산에는 11리터의 석유가 요구된다.
하지만 1리터의 플라스틱 생산에는 평균적으로 단 1.8리터의 석유만을 필요로 한다.

 
제품 마찰 관련 문의하기

"이 플라스틱 베어링에는 어떤 플라스틱 샤프트가 가장 잘 맞을까?", "모래가 추가되면 얼마나 오래 갈까?" 또는 "내게는 진동과 화학 약품을 사용하는 문제가 있어. 무엇을 사용해야 가장 좋을까?"와 같은 많은 특수한 질문에 당사의 전문가들이 답변해 줍니다.
 
회신과 추가 문의 사항을 기다리겠습니다.

*이구스는 마찰력 실험을 통해, 마찰저항력 뿐만 아니라 내마모성, 무급유, 마찰 공정의 최적화 기술의 지속적인 발전을 위해 끊임 없이 노력하고 있습니다.